This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:为我们提供特定条件下的估算 PD

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/861040/iso1450-give-us-the-estimated-pd-with-specific-condition

器件型号:ISO1450

大家好、团队成员

请告诉我们在以下特定条件下 PD 的功率。

 ISO1450的 Vcc1=3.3 Vcc2=5V、Tj=125℃频率= 50MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    由于感恩节假期,该团队本周即将结束,请在下周初,星期二之前从我们那里跟进。 从电源和温度的角度来看、您在数据表中突出显示的指导已经涵盖了最坏的情况、我们可以线性插值以获得频率。 但无论如何,我们将在下周提供更好的指导。  感谢您的耐心等待。

    此致、Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我要等这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    数据表的"电源电流特性"部分提供了一些有关您所询问情况的良好数据。

    通常、最大额定电流将是在最高温度下消耗的电流。 计算各侧的耗散功率(PD)可得出以下结果。

    PD1 = 0.0078A x 3.3V = 0.0257W

    PD2 = 0.162A x 5V = 0.81W

    PD (Total)= PD1 + PD2 = 0.836W 或836mW

    尊敬的、

    卢卡斯