This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7021:如何隔离 MSP430和 H 桥电机驱动器

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/858723/iso7021-how-to-isolate-between-msp430-and-a-h-bridge-motor-driver

器件型号:ISO7021
主题中讨论的其他器件:DRV8873ISO7741

大家好、我对电容隔离不熟悉。 我很惊讶地看到了这种描述

"光耦合器等其他隔离技术构建在装配体中、这可能会导致缺陷和零件间差异。"

https://training.ti.com/sites/default/files/docs/isolation_benefits_applications_and_systems_considerations_minneapolis_tech_day_oct2018_ls.pdf

https://youtu.be/DG33Cfy3ra8

之前、我使用的 H 桥和光耦合器与此原理图类似。

我使用 MSP430G2 Launchpad 生成 PWM 信号(10 ~ 20kHz、1~75%占空比)、该 LaunchPad 连接到电机驱动 器 DRV8873以控制有刷直流电机。 我使用30V 电源为电机驱动器供电。 MSP430有两个 PWM 引脚。

我可以在 H 桥应用中使用哪种电容隔离器、而不是使用光耦合器? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    人们不会使用数字隔离器直接驱动用于电机控制的类似 FET。 您可以使用数字隔离器来隔离 MSP430和 DRV8873之间的数字信号。 请注意、您还必须提出隔离式直流/直流。  

    替代方法是使用隔离式栅极驱动器。

    具有30V 电压的 DRV8873相对较低电压、我认为无需隔离。 您的系统需要隔离的原因是什么?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas。

    [引用 user="Lucas Schulte9"]您的系统需要隔离的原因是什么?

    我不希望 MSP430和直流电机之间存在公共接地。

    [引用 USER="Lucas Schulte9">30V 压的 DRV8873相对较低电压、我认为不需要隔离。 [/报价]

    在这种情况下、您的意思是、可以采用共同的理由吗? 我想问为什么?

    [引用 USER="Lucas Schulte9"]替代方法是使用隔离式栅极驱动器。

    是否有将隔离式栅极驱动器用于直流电机/H 桥应用的解决方案或 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我个人设计和使用了三相 BLDC 电机控制器、在工作电压高达50V 的情况下不进行隔离。 虽然有刷直流电机不完全是半桥、但隔离需求根本就不存在。 将此内容转到电机驱动器论坛可以得出答案、了解为什么 DRV8873这样的器件不需要隔离即可驱动电机。 即使是 DRV8873 EVM 也没有隔离。

    如果您仍然希望在电机和 MSP430之间实现隔离、那么就可以如我之前所述隔离 MSP430和 DRV8873之间的数字信号。   

    我不熟悉任何隔离式半桥驱动器 EVM、但至少有 一个参考设计

    尊敬的、  

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas。

    [引用 USER="Lucas Schulte9">如果您仍然希望在电机和 MSP430之间实现隔离、那么就可以像 我之前提到的那样隔离 MSP430和 DRV8873之间的数字信号。   [/报价]

    那么、我是否可以询问如何配置此数字信号隔离? 我应该选择 TI 的哪个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户选择适当的通道配置、然后确保使用隔离式直流/直流为隔离器两侧供电。 ISO7741中的上述典型应用电路演示了这一点。  

    ISO77xx 器件是具有不同通道配置的2、4和6通道器件、工作速率高达100Mbps。 与之相比、还有一些 ISO70xx 器件的功耗非常低、但工作速率仅为2Mbps。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Lucas。 这太棒了!

    问题0。 由于我使用的是 PWM 而不是 SPI、我能否将两个 PWM 引脚连接到 ISO7741的 INA 和 INB

    从 OUTA 和 OUTB 获取隔离式 PWM?

    问题1. ISO7741使用双电容二氧化硅(SiO2)绝缘栅。

    这意味着该器件使用电容隔离、对吧?

    在最后一个问题之后、我将关闭此主题。 感谢您的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    问题0:是的。 正如您所描述的那样、这将实现隔离式 PWM 信号。

    Q1:是的、TI 的电流数字隔离器使用专门的电容隔离技术来实现隔离。 其中一些优势包括使用寿命极长、速度更高以及物理尺寸的高隔离量

    尊敬的、

    卢卡斯