This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:次级侧电源输出(VISO)问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/856844/isow7841-secondary-side-power-output-viso-issue

器件型号:ISOW7841

您好、支持团队、

我对 ISOW7841有一些疑问。

我们的客户正在使用 ISOW7841、几个样本中次级侧电源输出(VISO)变为0V 失败。

在 μF 的电路中、输入电源侧的去耦电容器为22 μ F。
作为对策、客户在次级输出端放置一个泄放电阻器。
然而、发生了 VISO 故障。

连接输入功率和输出功率波形。

(1)在采取措施之前

(2)采取措施后

在上面的波形图中、P5是主电源、而 P5C 是辅助电源。
对于这些波形数据导致 ISOW7841故障的原因、是否存在任何问题?
考虑以下几点。

1.当电源关闭时,主电源电压为2.7V 或更低(在锁定期间),而辅助电源电压不是2.1V 或更低
2.接通电源后,主电源电压为2.7V 或以下(锁定时),而辅助电源电压不是2.1V 或以下。
3、电源接通时、电源接通、斜率为10ms 或以上

如果您有任何措施来防止 ISOW7841发生故障、请告诉我。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    很遗憾听到这个问题。

    感谢您提供与客户问题相关的详细信息。 根据您在点(1)和(2)中描述的电源定序、VISO 看起来在 VCC 关闭时没有完全关闭。 这可能会导致输出不稳定。 为避免这种情况、我建议在 ISOW 输入电源引脚 VCC 上添加一个额外的100µF μ F 电容器。

    有关我们建议的更多详细信息、请参阅 ISOW7841数据表中标题为"电源建议"的第11节。 请务必要求客户遵循数据表本节中提出的所有建议。 这应解决客户面临的问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San、您好!

    感谢你的答复。

    我们的客户和我们已经知道数据表"11. 电源相关建议"。
    μF 和我们也了解到、需要在 VCC 上额外放置一个100 μ F 的去耦电容器。
    还有其他问题。

    [问题]
    在 µF 表中,增加100 μ m 被描述为“可选”。
    VCC µF 增加100 μ A 吗?

    2.在 µF 板上、VCC 的去耦电容为22 μ F。
    µF 添加100 μ F 电容器没有空间。
    用100 µF 而不是22 µF 替换是否足够了?

    Ω 添加了一个等效于10mA (470k Ω)的泄放电阻、以便在电源关闭时对 VISO 放电。
    因此、VISO 的下降时间更快、当电源关闭时、VISO 的电压下降至0V。 尽管采取了这种对策,但还是出现了缺陷。 是否仍然需要添加100 µF?

    VCC 上升大约需要200ms。
    200ms 的上升时间是否会导致 VISO 输出异常或不稳定?
    数据表第34页的“9.3.2加电和断电行为”和“11. 第39页的“电源建议”指出,建议在10ms 或更短的时间内启动 Vcc。

    μF 将100 μ F 的电容器添加到 VCC 中、输入上升时间将更短。 我们是否还应该添加100μF?
    如果是、请告诉我们原因。

    6. VCC 和 VISO 之间的电压关系是否是导致 VISO 故障的关键?
    如果是、请告诉我们原因。

    7.您能不能告诉我们添加"11. 电源相关建议"从修订版 E 更改为修订版 F?

    客户需要紧急采取措施。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    当我们了解该系统时、这些问题将持续得到解答。

    建议使用100uF 电容器、在这种情况下、即使 Vcc 上升时间大于200ms、也可能有用。 在下面以橙色圆圈标出的 UVLO 附近出现波动的原因是什么?



    如果必须选择一个电容器、请将其选中、以便总电容比 Viso 上的电容大100uF。 查看此系统的原理图将对我们团队的理解有所帮助-您可以通过个人消息共享这些原理图、也可以通过 myTI 帐户上的电子邮件联系您? 此外、请务必分享输入电源电流限制以及输出端的预期负载电流条件。


    感谢您发帖到 E2E!

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chavez-San、您好!

    感谢你的答复。
    我将通过私人邮件与您联系。
    感谢您的持续支持。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chavez-San、

    非常感谢您的大力支持。
    我将关闭此主题、因为您通过电子邮件单独支持我

    我希望您能通过电子邮件继续提供支持
    谢谢你。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    不用客气! 总之、我们到目前为止的解决方案是为 Vcc 提供平稳、稳定的启动。 虽然尚未确定具体实施、但我们正在考虑 ISOW7841数据表第11节中的措施


    谢谢、
    Manuel Chavez