您好、支持团队、
我对 ISOW7841有一些疑问。
我们的客户正在使用 ISOW7841、几个样本中次级侧电源输出(VISO)变为0V 失败。
在 μF 的电路中、输入电源侧的去耦电容器为22 μ F。
作为对策、客户在次级输出端放置一个泄放电阻器。
然而、发生了 VISO 故障。
连接输入功率和输出功率波形。
(2)采取措施后
在上面的波形图中、P5是主电源、而 P5C 是辅助电源。
对于这些波形数据导致 ISOW7841故障的原因、是否存在任何问题?
考虑以下几点。
1.当电源关闭时,主电源电压为2.7V 或更低(在锁定期间),而辅助电源电压不是2.1V 或更低
2.接通电源后,主电源电压为2.7V 或以下(锁定时),而辅助电源电压不是2.1V 或以下。
3、电源接通时、电源接通、斜率为10ms 或以上
如果您有任何措施来防止 ISOW7841发生故障、请告诉我。
此致、
M. Tachibana