This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:变压器尺寸、EMI

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, SN6505A-Q1, SN6505A, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/858406/sn6505a-q1-transformer-size-emi

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6505B-Q1SN6505ASN6505B

您好!

现在、PCB 尺寸很小、 变压器的最小尺寸是多少? SN6505A-Q1、SN6505B-Q1、

输出电流很小,200mA。

SN6505A-Q1、SN6505B-Q1、差动工作频率、哪种 EMI 更容易处理?有什么好的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!  

    SN6505A/B 数据表(见第25页)中列出了推荐的变压器。 它看起来是我们建议的最小尺寸、是6.7 x 10 x 4.2 mm、但仅适用于100mA。  

    对于200mA 电流、Bourns 的这个变压器可能是最小的: HCT-SM-1.3-8-2

    可能还有其他较小的变压器可以与 SN6505A/B 良好配合使用、但我们尚未对其进行全面测试。 此变压器是否足够小、适合您的应用?

    由于 SN6505A 和 SN6505B 对输出开关电压进行了压摆率控制并通过扩频时钟实现了出色的 EMI 性能。 如果 EMI 是一个很重要的问题、我认为 SN6505A 可能会更好、因为开关频率有点低(160kHz 与420kHz)。 如果您确实使用 SN6505A、则可能需要再次重新考虑所选的变压器、因为您将需要更高的 V x T 产品(通常以尺寸为代价)。  

    此致、  

    Dan