This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:多隔离-# 39;s 布局问题

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/856650/iso1500-multiple-isolation-s-layout-question

器件型号:ISO1500

您好!

我 在一个 PCB 上有16个 ISO1500、我的初始布局是将每个隔离器和变压器彼此置于上方、但这会导致 PCB 长度至少为10英寸。因此、我想将每个隔离器放在每个隔离器的左侧。首先使用此设置 它不是隔离的?第二种方法是将其布局为这种方式、使其不会出现问题?您可以参考图像:水线区域将是逻辑侧、蓝色将是总线侧。将总线放置在逻辑侧旁边是否是一个问题?感谢您的任何输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dick Alber:

    感谢您向我们提出您的问题。

    我理解您的担忧、即在一条垂直直线上安装16个 ISO1500器件或任何隔离器可能会使 PCB 垂直长度非常长。 尽管这将使 PCB 的长度非常长、但这仍然是放置隔离器的最佳方法、因为这种方法可以将器件从一侧明显分离开来。

    如果您的隔离要求不是很高、并且您只需要隔离来断开接地环路、那么是的、可以稍微移动隔离器。 如果您保持所有水线和蓝线区域之间的间距、也可以使用您在上图中实现的设备彼此相邻的方法。 尽管水渠和蓝线在图像中独立浮动、但在水渠或蓝线(如 GND)之间会有一些常见的连接。 您可以将这些线条穿过这些浅蓝色线条区域的顶部和底部。

    下面是我在上面描述的方法的代表性图表。 此方法可确保公共线路跨接、并在隔离侧之间保持隔离。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您回答了我的问题