This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:更深入地了解 ISO1212的电压 Vsense 和 V_IN 引脚的最小值

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/856134/iso1212-more-insight-on-the-minimum-value-of-voltages-vsense-and-v_in-pin-of-iso1212

器件型号:ISO1212

您好,  

提前感谢、

我能否更深入地了解 VIH 和 VIL 计算中添加的8.25V 和7.1V 因素,以及选择这些因素背后的基本原理?

如何使用 ISO1212设计电压高于19V 的电路,将输出高电平。

请帮我解决这个问题。

此致、

Vidyashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidyashree、

    8.25V 和7.1V 是 VIH 和 VIL 阈值、不存在任何 Rthr。 然后、当实际使用 Rthr 时、这些会成为计算 VIH 和 VIL 时的常量。 有关计算特定 VIH/VIL 所需的电阻值和输入电压值的信息、请参阅下面链接的计算器工具。  

    尊敬的、

    卢卡斯