请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1212 您好,
提前感谢、
我能否更深入地了解 VIH 和 VIL 计算中添加的8.25V 和7.1V 因素,以及选择这些因素背后的基本原理?
如何使用 ISO1212设计电压高于19V 的电路,将输出高电平。
请帮我解决这个问题。
此致、
Vidyashree
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.