主题中讨论的其他器件: ISO7741
尊敬的先生/女士:
在我们的定制卡中、我们将 ISO7741-Q1数字隔离器用于传输到其他卡的 SPI 接口信号。 一侧(Vcc1)我们使用3.3V 进行上电、另一侧(Vcc2)我们提供5V 电源。
我的问题是、它是否会进行信号电平转换以及隔离? 否则,我们只能在 Vcc2 (从器件)端获得相同级别的信号吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
在我们的定制卡中、我们将 ISO7741-Q1数字隔离器用于传输到其他卡的 SPI 接口信号。 一侧(Vcc1)我们使用3.3V 进行上电、另一侧(Vcc2)我们提供5V 电源。
我的问题是、它是否会进行信号电平转换以及隔离? 否则,我们只能在 Vcc2 (从器件)端获得相同级别的信号吗?
谢谢你
您好 Saranraj、
欢迎访问 TI E2E 论坛!
ISO7741器件内部有两个骰子、每个都是独立供电的。 由于每个裸片都是独立供电的、因此它们的电源电压可以相互独立、并且每个裸片将相对于其本地电源电压运行。
这意味着 VCC1可以是3.3V、而 VCC2可以是5V、VCC1侧的输入/输出逻辑电平将是3.3V、而 VCC2侧的输入/输出逻辑电平将是5V。 结果与电平转换相同。
我希望这澄清了你的问题,谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好 Saranraj、
输出侧的信号电平将与输出侧电源相同、并且不依赖于输入侧电源。 如果您需要、则可以将此器件用于您的应用。
这与电平转换器类似、其中将有带 VCCA 电源的 SideA 和带 VCCB 的 SideB。 SideA 信号将遵循 VCCA、而 SideB 信号将遵循 VCCB。
如果你还有任何疑问,请告诉我,谢谢。
此致、
Koteshwar Rao