This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:用于 SPI 接口 ISO7741-Q1的数字隔离器

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/855590/iso7741-q1-digital-isolator-for-spi-interface-iso7741-q1

器件型号:ISO7741-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7741

尊敬的先生/女士:

  在我们的定制卡中、我们将 ISO7741-Q1数字隔离器用于传输到其他卡的 SPI 接口信号。 一侧(Vcc1)我们使用3.3V 进行上电、另一侧(Vcc2)我们提供5V 电源。  

我的问题是、它是否会进行信号电平转换以及隔离? 否则,我们只能在 Vcc2 (从器件)端获得相同级别的信号吗?

谢谢你

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saranraj、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ISO7741器件内部有两个骰子、每个都是独立供电的。 由于每个裸片都是独立供电的、因此它们的电源电压可以相互独立、并且每个裸片将相对于其本地电源电压运行。

    这意味着 VCC1可以是3.3V、而 VCC2可以是5V、VCC1侧的输入/输出逻辑电平将是3.3V、而 VCC2侧的输入/输出逻辑电平将是5V。 结果与电平转换相同。

    我希望这澄清了你的问题,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao:

     我得到了您的意见,那么我是否可以将此设备用于我的应用程序?

       输出侧的信号电平是否与输入侧的信号电平相同? 或者,即使 隔离器的输入部分电压与输出部分不同,信号电平也将基于相应部分上的芯片电压的上电。

     谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saranraj、

    输出侧的信号电平将与输出侧电源相同、并且不依赖于输入侧电源。 如果您需要、则可以将此器件用于您的应用。

    这与电平转换器类似、其中将有带 VCCA 电源的 SideA 和带 VCCB 的 SideB。 SideA 信号将遵循 VCCA、而 SideB 信号将遵循 VCCB。

    如果你还有任何疑问,请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao