This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有迟滞功能的数字输入接收器、适用于数字输入模块

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/853911/digital-input-receiver-with-hysteresis-for-digital-input-modules

主题中讨论的其他器件:ISO1212ISO1211

我们正在寻找具有迟滞功能的数字输入接收器、其规格如下

序号

说明

详细信息

1

脉冲计数器频率–脉冲计数器输入。

1kHz (最大值)

2.

输入电压电平

220 V/ 24 V 直流

3.

去抖时间

5毫秒

4.

迟滞

请参阅下表和图片

5.

测试合规性

 

 

EMI/EMC

5kV 脉冲

2kV 电介质耐受

不同输入的迟滞值

序号

输入范围

VTR1

VTR2

1

220V 直流

110伏

 63伏

2.

110V 直流

34.4V

 50伏

3.

 48V 直流

13.5V

17.4伏

4.

 24V 直流

 5V

10.1V

我们已经找到了器件实验室器件 si838x、但我们有兴趣使用 TI 器件。 请推荐合适的器件。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HARANATH、

    我们必须为数字输入提供 ISO1211或 ISO1212。 数据表和 计算器电子表格  包含实施这些器件所需的信息。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HARANATH、

    下面还链接了一份有关如何使用 ISO121x 进行高压数字输入设计的优秀 TI 技术手册。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的快速回复。 您共享的文档非常有用。 我们还有几个问题

    1) 1) ISO1211中是否有内置低通去抖滤波器?

    2) 2)对于240V 直流输入、我们希望按如下方式为 ISO1211提供输入

    使用分压器并降至48V ->通过 RTHR、RSHUNT 和 RSENSE 连接到 ISO1211

    (这些值将根据给定表中的48V kΩ- RTHR=8 kΩ、RSENSE=560 Ω、RSHUNT=1000 (即:不需要 RSHUNT))

    谢谢

    HARANATH

    RTHR=8、RSENSE=560 Ω、RSHUNT=1000 (即:不需要 RSHUNT)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HARANATH、

    很抱歉耽误你的回答。

    1) 1)否、没有内部滤波器。 通常、Cin 用于过滤输入并实现去抖。

    2) 2)您是否要求我确认这些值? 如果是、您是否使用设计指南或数据表和 Excel 工作表计算器计算这些值? 您所需的输入高电平和低电平逻辑阈值是多少?

    尊敬的、

    卢卡斯