Other Parts Discussed in Thread: ISO7841
您好!
我计划将 ISO7841和 ISO784x 系列数字隔离器用于医疗设备。 数据表中指出、该器件通过了 UL1577组件识别计划的认证。 在我们继续之前,我们的 UL 测试实验室建议我们获取此器件的 UL“可接受性条件”。 这将帮助我们验证我们是否可以将此产品用于预期用途。
您能不能帮助我了解此器件和 ISO784x 系列数字隔离器的 UL“可接受性条件”。
此致、
Buddika
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO7841
您好!
我计划将 ISO7841和 ISO784x 系列数字隔离器用于医疗设备。 数据表中指出、该器件通过了 UL1577组件识别计划的认证。 在我们继续之前,我们的 UL 测试实验室建议我们获取此器件的 UL“可接受性条件”。 这将帮助我们验证我们是否可以将此产品用于预期用途。
您能不能帮助我了解此器件和 ISO784x 系列数字隔离器的 UL“可接受性条件”。
此致、
Buddika
您好、Buddika、
感谢您发帖到 E2E。 本答复(下文)附有经 ISO7841认证的 ISO 器件的 UL 1577可接受性条件。 如果我们可以为您的项目提供其他支持、请告知我们!
尊敬的、
Manuel Chavez
e2e.ti.com/.../ISO-_5F00_-UL-Product-iQ.pdf
您好、Buddika、
"单一保护、非光学隔离器"是 UL 为认证目的定义的术语;VDE 和其他认证机构使用了类似的术语。 例如、我们的器件根据具有不同要求的 VDE、CSA、CQC 和 TUV 标准提供"增强型绝缘"。 下面是一个 E2E 帖子的链接、其中列出了 UL 的"单一"和"双重"保护条款之间的差异。
对于医疗应用、我们的 ISO78xx、ISO77xx 和 ISOW784x 通过了 CSA 认证、具有2种患者保护方法。 请务必通过回复此帖子或使用此窗口右上角的红色和黄色按钮创建新主题来告知我们是否需要其他信息。
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez
您好、Buddika、
Manuel 已经为您提供 了一般的可接受性条件。 我随附了 ISO784x 器件的个人识别报告 、其中提供了一些 附加的可接受性条件。 请在本文档的最后一页查看这些条件。
e2e.ti.com/.../UL-Certificate_5F00_ISOW78xx_5F00_ISO7xxx_5F00_5xxx_5F00_1xxx.pdf