This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:ISO7841和 ISO784x 系列器件的 UL 可接受性条件

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/825458/iso7841-ul-conditions-of-acceptability-for-iso7841-and-iso784x-series-devices

器件型号:ISO7841

您好!

我计划将 ISO7841和 ISO784x 系列数字隔离器用于医疗设备。 数据表中指出、该器件通过了 UL1577组件识别计划的认证。 在我们继续之前,我们的 UL 测试实验室建议我们获取此器件的 UL“可接受性条件”。 这将帮助我们验证我们是否可以将此产品用于预期用途。

您能不能帮助我了解此器件和 ISO784x 系列数字隔离器的 UL“可接受性条件”。

此致、

Buddika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Buddika、

    感谢您发帖到 E2E。 本答复(下文)附有经 ISO7841认证的 ISO 器件的 UL 1577可接受性条件。 如果我们可以为您的项目提供其他支持、请告知我们!


    尊敬的、
    Manuel Chavez

    e2e.ti.com/.../ISO-_5F00_-UL-Product-iQ.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    非常感谢您的回复。 这很有帮助。 您是否还可以提供 IOSW784x 系列(具有隔离电源的系列)器件的 UL 1577可接受性条件?

    此致

    Buddika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Buddika、

    不用客气! ISOW784x 和 ISO784x 器件 共享 UL 1577的证书、因此它们具有相同的可接受性条件。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    非常感谢您提供的信息。 这很有帮助。  是术语"单保护、非光学隔离器"、TI 使用的技术术语或 UL 用于描述器件的术语。 请解释一下这种情况下"双重保护"和"单一保护"之间的区别吗?

    我将联系我们的测试实验室代表、了解这些信息。 如果需要任何其他信息、我将与您联系。

    此致

    Buddika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Buddika、

    "单一保护、非光学隔离器"是 UL 为认证目的定义的术语;VDE 和其他认证机构使用了类似的术语。 例如、我们的器件根据具有不同要求的 VDE、CSA、CQC 和 TUV 标准提供"增强型绝缘"。 下面是一个 E2E 帖子的链接、其中列出了 UL 的"单一"和"双重"保护条款之间的差异。


    对于医疗应用、我们的 ISO78xx、ISO77xx 和 ISOW784x 通过了 CSA 认证、具有2种患者保护方法。 请务必通过回复此帖子或使用此窗口右上角的红色和黄色按钮创建新主题来告知我们是否需要其他信息。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Buddika、

    Manuel 已经为您提供 了一般的可接受性条件。 我随附了 ISO784x 器件的个人识别报告 、其中提供了一些  附加的可接受性条件。 请在本文档的最后一页查看这些条件。

    e2e.ti.com/.../UL-Certificate_5F00_ISOW78xx_5F00_ISO7xxx_5F00_5xxx_5F00_1xxx.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saleem、

    非常感谢。

    此致、

    Buddika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saleem、您好!

    是否可以获得这些器件的 CSA 和 VDE 验收报告?

    此致、

    Buddika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Buddika、

    CSA 和 VDE 证书可从以下网站在线获取。 转至此网页上的"更多文献资料"部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saleem、您好!

    非常感谢。 我不知道您的网站上有这些报告可供下载。

    此致、

    Buddika