This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:使用外部电源关闭 IC 时的行为和#39

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/823305/iso7741-what-s-the-behavior-when-ic-is-shutdown-and-with-external-power

器件型号:ISO7741

关于下面所附的图、当 ISO7741未通过 VCCO 供电时、会有一个上拉电阻器连接到 ISO7741的 OUTx 引脚和外部电源。 是否可能有泄漏路径电流被传递到 ISO7741的 VCCO? VCCO 将会产生电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    当 VCCO = 0V 时、通过一个上拉电阻器将 OUTx 引脚连接到外部电源(导通)将超出数据表中所述的 OUTx 引脚的绝对最大额定值、如下所示。 这样做会使 VCCO 通过 ESD 旁路二极管上电。 根据上拉电阻器值、由于上拉电阻器上的压降导致 VCCO 压降、器件也可能无法完全上电。 这种情况会持续发生、器件可能会在加电和断电模式之间保持切换。

    客户不想将外部上拉电阻器连接到 VCCO 是否有任何特殊原因? 如果 VCCO 和 VCC2处于不同的电压、这也是一个问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao