请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7741 关于下面所附的图、当 ISO7741未通过 VCCO 供电时、会有一个上拉电阻器连接到 ISO7741的 OUTx 引脚和外部电源。 是否可能有泄漏路径电流被传递到 ISO7741的 VCCO? VCCO 将会产生电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、脑
当 VCCO = 0V 时、通过一个上拉电阻器将 OUTx 引脚连接到外部电源(导通)将超出数据表中所述的 OUTx 引脚的绝对最大额定值、如下所示。 这样做会使 VCCO 通过 ESD 旁路二极管上电。 根据上拉电阻器值、由于上拉电阻器上的压降导致 VCCO 压降、器件也可能无法完全上电。 这种情况会持续发生、器件可能会在加电和断电模式之间保持切换。
客户不想将外部上拉电阻器连接到 VCCO 是否有任何特殊原因? 如果 VCCO 和 VCC2处于不同的电压、这也是一个问题。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao