This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISO7841 EMI 测试失败

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/820783/isow7841-iso7841-emi-test-fail

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件:ISO7841

尊敬的 TI 团队:

客户 有一个 ECG 项目使用 ISO7841,现在您需要提出一个问题。

我们使用 爬电 距离 方法来隔离输入和输出(、与交流电源 初级和次级隔离)相似。 输入和输出之间的距离为8mm,这种方式测试 240MHZ 时的 EMI 故障、故障频率

根据参考设计布局、测试正常。 但输入和输出之间只有 FR-4材料隔离。 客户担心我们无法隔离

电压标准、因此我们需要更好的解决方案

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunqiu、

    感谢您就客户 EMI 问题与我们联系。 我了解客户在使用层间拼接电容器时的问题、其中绝缘材料将是 FR4材料。

    如果您可以分享客户排放测试结果、那么我将能够更好地了解故障的程度以及需要改进的程度。 请务必分享以下详细信息、以帮助您更好地完成工作。

    1. 什么是输入电源电压 VCC? 输出电源 VISOTM 最大输出电流要求?
    2. 客户需要满足什么排放标准? CISPR 2 A 类? 另请分享排放测试结果。
    3. 如果可能、请分享发射测试设置图片。 连接到客户 PCB 的任何电缆或电极也会在很大程度上影响发射结果。
    4. 如果客户不愿意在此 E2E 帖子中分享所有这些信息、请告诉我、我可以向您发送电子邮件。

    拼接电容器对于减少辐射发射很重要、但如果故障仅在较小的频率带发生、则可以通过在输入和输出电源上使用合适的共模扼流圈(CMC)来减少辐射、如下图所示。

    如果客户发射仅在240MHz 时发生故障,则客户应选择阻抗大于1kΩ@ 240MHz 的 CMC。 此外,还建议所有 I/O 引脚串联电阻>1kΩ Ω。 这应该有助于减少240MHz 时的发射。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao:

    感谢您的回复,

    什么是输入电源电压、VCC? 输出电源 VISOTM 最大输出电流要求?

    输入3.3V、输出3.3V、输出电流10mA

    2.客户需要满足什么排放标准? CISPR 2 A 类? 另请分享排放测试结果。

    排放标准:CISPR 2 B 类,实际测试 A 类  失败

    请尽可能分享发射测试设置图片。 连接到客户 PCB 的任何电缆或电极也会在很大程度上影响发射结果。

    我们现在排除了其他因素的影响、只保留您的芯片、其外设无法通过。 您可以提供一个演示板、您认为它可以通过 EMI 测试

    4.如果客户不愿意在此 E2E 帖子中分享所有这些信息、请告诉我我可以向您发送电子邮件。

    客户电子邮件:zlbeck@126.com 网站: www.blt.com.cn 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunqiu、

    感谢您分享所请求的信息。 我将在您的电子邮件中给您写信、要求您提供更多信息。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao