This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:低温启动问题

Guru**** 2997070 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/822758/iso1050-low-temperature-start-up-problem

器件型号:ISO1050

我有一个 ISO1050DUB 应用、它在低温下无法正确加电。

在-33°C 下测试时、它仅在从掉电条件(断电大约4秒)恢复期间出现  RXD 数据变为可用状态时存在很长的延迟(最长9秒)、这会导致 CAN 错误。

我在以下设置中包含了示波器跟踪:

CH1:VCC2隔离式5V (ISO1050引脚8和引脚5)

CH2:VCC1 3V3 (ISO1050引脚1与引脚4之间的电压)

通道3:CAN 总线差分信号(CANH-CANL)

通道4:RXD (ISO1050引脚2与引脚4之间的电流)

在20°C 下加电:

在两个电源轨稳定后、RXD 可用、如预期的那样。

 

在-33°C 时、电源循环关闭约4S:

RXD 中的延迟变为可用。 这可能在电源建立后最多9秒、这是不可接受的。

我需要了解以下内容:

1.这是已知行为吗?

2.这似乎只在欠压期间发生。 如果是、为了保证启动、必须断电多长时间? 应用需要在低至-46°C 的温度下运行

3.是否有可用的解决方案考虑到这是许多产品中使用的常见电路、因此任何不兼容引脚的部件更换都是不可接受的。

 

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    是的、这是一个已知问题。 Dan Kisling (ISO CAN 专家)在其他线程中讨论了这一点。 请参阅此主题 、了解如何解决此问题。 链接线程中的以下部分可能与您最相关。

    如果必须使用 ISO1050、则必须确保电源将放电至0V、以便不存在比正常重新初始化时间更长的时间。 如果电源配置不能自行放电至0.3V 以下、则可以  在 Vcc 和 GND 之间实施放电阻。  应选择放气电阻值、以确保 Vcc 足够快地低于欠压窗口、从而实现系统可能允许的任何电源中断或断电序列。 电阻越低、Vcc 放电至0V 的速度就越快、这是以消耗功率为代价的。 对于许多系统、2kΩ Ω 的放气电阻值将起作用。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    只需在此处添加 Lucas 的要点:TI 目前没有引脚对引脚兼容的器件可替代此器件。 我为您提供的最佳解决方案是查看您是否可以添加一个泄放电阻器。 如果存在额外的去耦电容器封装、则布局中可能会有位置。  

    您使用的是哪种封装类型的器件? 16引脚 DW 封装或8引脚 DUB?

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们使用的是8引脚 DUB。

    2k 放电阻解决了该问题。 有趣 的是、虽然总线活动 VCC2保持在0.6V、即使所有电源都关闭-放气电阻器将这个电压钳制在15mV 以下。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Andy