大家好、
我的客户计划使用 ISO7740使能引脚。 VCCI = 3.3V、VCCO = 5V。
我们有疑问、在为使能引脚提供3.3V 电压时 、输出是否正常?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Eggsy、您好!
感谢您发帖到 E2E! ISO77xx 的高电平输入被定义为大于0.7 x VCCO 的比率。 对于 VCCO = 5V、3.3V 仅低于该阈值(3.5V)、因此无法保证正常输出。 但是、由于使能引脚默认处于激活状态、因此无论 EN = VCCO 还是保持悬空、ISO7740输出都将正常。
我们的客户是否能够使使使使使能引脚悬空而不是连接3.3V 电压?
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez
PSA:编辑了 POST 以阐明 ISO77xx 使能引脚默认处于活动状态