This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:当 VCCO = 5V 时、使能引脚为高电平= 3.3V、输出是否正常?

Guru**** 2413520 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/818565/iso7740-when-vcco-5v-enable-pin-is-high-level-3-3v-is-the-output-normal

器件型号:ISO7740

大家好、

     我的客户计划使用 ISO7740使能引脚。 VCCI = 3.3V、VCCO = 5V。  

我们有疑问、在为使能引脚提供3.3V 电压时  、输出是否正常?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    感谢您发帖到 E2E! ISO77xx 的高电平输入被定义为大于0.7 x VCCO 的比率。 对于 VCCO = 5V、3.3V 仅低于该阈值(3.5V)、因此无法保证正常输出。 但是、由于使能引脚默认处于激活状态、因此无论 EN = VCCO 还是保持悬空、ISO7740输出都将正常。

    我们的客户是否能够使使使使使能引脚悬空而不是连接3.3V 电压?

    感谢你能抽出时间、

    Manuel Chavez


    PSA:编辑了 POST 以阐明 ISO77xx 使能引脚默认处于活动状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Manuel、

    感谢您的帮助!

    客户需要使用 EN 引脚、默认情况下、他们将使用 PD EN 引脚。 当 MCU 就绪时、它们将使 EN 引脚变为高电平。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    我们的客户是否有办法关闭引脚而不是发送3.3V"高电平"信号? 最好使用5V 高电平信号、但如果引脚断开或阻抗较高、内部上拉电阻器可以将 ENABLE 连接到 VCCO。


    请告诉我、
    Manuel Chavez