This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:电流消耗

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/851733/iso7741-current-consumption

器件型号:ISO7741

您好!

我正在尝试了解该器件的电流消耗。 如果我正在正确阅读数据表,它实际上会消耗比1mbps 信号(4.9和3.2mA 与3.2和2.8mA 相比)更高的功率,并具有“低”直流输入信号。 为什么是这样?

谢谢、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、  

    感谢您在 E2E 上提出问题。 我将在这里发布数据表的相关部分、以确保我们讨论的是相同的规格。 我获取了5V 工作电压的规格、但此处使用的说明也适用于其他 Vcc 范围。  

    ISO77xx 使用基于开关键控的通信结构(有关更多详细信息、请参阅 数字隔离器设计指南)。

    例如、让我们讨论一个具有 F 后缀的器件。 当 TX 为高电平时、通过隔离栅的信号是振荡器(+展频)。 这将消耗相当大的功率。 当 TX 信号为低电平时、没有信号通过隔离栅-这将是最低功耗。 因此、1Mbps 的开关信号介于这些极限值之间。  

    如果您有一个预期通常为低电平的信号、选择器件型号后缀中包含"F"的器件是有道理的、因为这通常会消耗更少的电流。  

    此致、  

    Dan