This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:输入侧的 ISO1212 /ISO1211 LED

Guru**** 2452420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/848957/iso1211-iso1212-iso1211-led-on-input-side

器件型号:ISO1211

你(们)好

过去、我们在24V 输入的输入侧(靠近连接器)连接了状态 LED。
是否有建议的位置可以连接 LED 以获得清晰的高/低反馈?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    感谢您对 ISO121x 的关注。 我是否可以知道 LED 消耗的电流是多少? 我希望24V 输入能够支持 LED 和 ISO121x 所需的电流、希望这不会违反 IEC 61131-2规格。

    如果电源满足电流要求、则 LED 的位置不应影响 ISO121x 的运行、因此您可以根据自己的方便程度决定 LED 的位置。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的理想值为n´t μ F、用于将 LED 参数放置到 ISO121x 上、但与该芯片串联。

    也许这三个引脚中的一个在电流中具有良好的行为、LED 才能获得良好的开/关开关行为。
    但这会影响输出的开关点。

    您对这意味着什么?


    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对我的答复拖延表示歉意,并感谢作出澄清。

    是的、LED 也可以串联、并且器件仍能够正常工作、前提是 LED 的压降不大、并且 LED 会随着器件灌入的电流而开启。 您会注意到的唯一区别是、通过 LED 压降、高低阈值将增加到更高的电压。 LED 压降随电流和温度的变化也会相应地改变 ISO121x 的高/低阈值。

    请告知我们 LED 的开启电压/电流并/或共享 LED 器件型号。 ISO121x 的高/低阈值也可被设计成适应 LED 的平均压降、从而将高/低阈值从其所需的值增加到最小。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    通过添加串联的 LED、您将面临的另一个挑战是、根据 LED 导通电压/电流、即使在达到 ISO121x 高阈值电压之前、LED 也可能导通。 您可能仍会尝试找到一个开启阈值与 ISO121x 设置的高阈值相匹配的 LED、但要考虑所有依赖项并找到一个 LED 将是一项挑战。

    另一个挑战是 ISO121x 输入是施密特输入、其中定义了高阈值和低阈值、而 LED 可能在一个特定电压下在导通和关断之间转换。 这也会导致 LED 指示错误的状态。

    准确指示输入状态的另一种方法是连接 ISO121x 输出引脚上的 LED、如 ISO121x 数据表图26所示。 尽管 LED 连接在输出侧、但您仍可以将其物理放置在使用连接线方便的位置。 我认为这也是业界常用的做法、因为这可以实现准确的输入状态指示。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao