请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1212 有一个论坛主题的答案是我不理解的。
答案是"如表2所示、器件是反相的"、但我认为器件不是反相的。 ISO1212数据表中的所有功能方框图均未显示反转、表2也未显示反转。 以下是原始线程中引用的同一数据表(最新数据)中的表2:
我认为原始海报在询问"现场侧的电压转换阈值"规格时是正确的。 如果反转、是否有人会检查并向我解释它?
谢谢、此致、
Greg