This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212数据表的 VIL 和 VIH 规格问题-重复

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/846262/iso1212-question-of-vil-and-vih-specifications-of-iso1212-datasheet---redux

器件型号:ISO1212

有一个论坛主题的答案是我不理解的。

链接: e2e.ti.com/.../788149

答案是"如表2所示、器件是反相的"、但我认为器件不是反相的。  ISO1212数据表中的所有功能方框图均未显示反转、表2也未显示反转。  以下是原始线程中引用的同一数据表(最新数据)中的表2:

我认为原始海报在询问"现场侧的电压转换阈值"规格时是正确的。  如果反转、是否有人会检查并向我解释它?

谢谢、此致、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    器件不会反转。 我同意"现场侧的电压转换阈值"电气特性中的措辞可能会更好。 我将向相关工程师介绍这一点、并查看此措辞的逻辑是什么。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您确认它不会反转。  您是否能够联系相关工程师以了解数据表中的措辞逻辑是什么?

    谢谢、此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    是的、我们已经到达了它的底部。 事实证明、这是一个拼写错误、需要交换 VIH 和 VIL 的定义。 数据表将在接下来的12至36小时内更新。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您找到它的底部。  我很确定我理解了它,但是数据表有点像福音,所以我想确保。

    此致、

    Greg