https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/846984/iso3082-circuit
器件型号:ISO3082主题中讨论的其他器件: ISO1410
您好,ISO3082是半双工 IC。
我的疑问是:
如果 RE 连接到 GND、则它始终处于接收模式。 现在、如果 DE 也为高电平。 将发生传输。 发送和接收是否可以同时在半双工模式下进行? 它不应该是一对一的。
2.电路中是否需要 R132、R13? 如果是、为什么?
3. R20和 R135的用途是什么? 我们可以消除它们吗?