This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:电路

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/846984/iso3082-circuit

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件: ISO1410

您好,ISO3082是半双工 IC。

我的疑问是:

如果 RE 连接到 GND、则它始终处于接收模式。 现在、如果 DE 也为高电平。 将发生传输。 发送和接收是否可以同时在半双工模式下进行? 它不应该是一对一的。

2.电路中是否需要 R132、R13? 如果是、为什么?

3. R20和 R135的用途是什么? 我们可以消除它们吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvi、  

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    您发布的最后一个附件在我的末尾似乎没有正确加载 请尝试重新发布吗?

    请查看以下问题的答案:

    如果 RE 连接到 GND、则它始终处于接收模式。 现在、如果 DE 也为高电平。 将发生传输。 发送和接收是否可以同时在半双工模式下进行? 它不应该是一对一的。

    正确的做法是 TX 和 RX 不能同时发生、因为只有一条总线、因此会发生总线冲突。 您可以按照所述将这两个引脚连接在一起、并且在 MCU 的软件级总线上存在数据时不进行传输。  

    2.电路中是否需要 R132、R13? 如果是、为什么?

    您可以重新上传映像吗? 我无法很好地确定哪些电阻器是 R132和 R13。   

    3. R20和 R135的用途是什么? 我们可以消除它们吗?

    您可以重新上传映像吗? 我无法很好地确定哪些电阻器是 R20和 R135。

    如果您在上传映像时仍然遇到问题、请告诉我、我将为我们确定另一种共享文件的方式。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传后图像失真。 请告诉我您的电子邮件 ID。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvi、  

    感谢您接受我朋友的请求。 我能够在私人信息中更好地看到原理图、并为您提供进一步的评论。 我在下面重点介绍了相关电阻器:

    2.电路中是否需要 R132、R13? 如果是、为什么?

    我在原理图中没有看到 R132、因此我假设您正在查询 R12和 R13。

    R13是 ISO3082接收器输出引脚的上拉电阻器。 当 R 的输出为高阻态时、这会将网络拉高 请参阅以下接收器功能表( 可在 ISO308x 数据表的第18页找到)

    R12是 DE 的下拉电阻器。 如果网络未由 MCU 驱动为高电平、则该 wold 可确保禁用驱动器。  

    3. R20和 R135的用途是什么? 我们可以消除它们吗?

    R20和 R135的放置似乎允许您为 ISO3082配置一些控制行为。

    如果安装了 R20、但未安装 R135、则只要网被驱动为高电平、ISO3082就能够传输、但不能接收。 当网络驱动为低电平时、ISO3082将能够接收但不能发送。 这会在您必须从 MCU 驱动的一个引脚上切断、但不允许您单独驱动 RE 和 DE。  

    如果 R20和 R135均已安装、则有两个位置可驱动网。 RE 和 DE 将连接在一起、因此您无法单独驱动它们。  

    如果未安装 R20、则必须安装 R135、 否则无法驱动 RE。 此配置允许您单独驱动 RE 和 DE。  

    其他一些说明。

    1. 在原理图中、用于驱动 RE 和 DE 的网络看起来是错误的方向。 它们应由 MCU 驱动。  
    2. 这真的无关紧要、但我确实认为您的 ISO3082原理图符号引脚11实际上位于器件的 Vcc2侧时是 Vcc1侧这一点很奇怪。 因为它是 NC、所以没关系。  
    3. 我们有一款适用于半双工 RS-485的较新器件:ISO1410。 它具有更好的性能和更高的隔离等级。 如果这是一种新设计、我建议将器件升级到较新的设计、以获得所有其他优势。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Dan