This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:电流消耗估算

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/847781/iso7760-estimation-for-current-consumption

器件型号:ISO7760

尊敬的技术支持团队:

如何估算 ISO7760的电流消耗?

       输入输出

案例1: 3.3V⇒5V(Vcc1:3.3V、Vcc2:5V)

CASE2:5V   ⇒3.3V( Vcc1:5V、Vcc2:3.3V)

数据表显示  了电流消耗的 Vcc1=Vcc2=5V 或3.3V。

但是、它没有上述情况。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    隔离器 ISO7760内部有两个骰子、其中每个裸片将独立运行。 由于它们由独立电源供电、因此所有表中单独列出了 ICC1和 ICC2电流。 请参阅以下我的输入、

    案例1:参考表中的 ICC1值、其中 VCC1 = VCC2 = 3.3V。 在 VCC1 = VCC2 = 5V 时、参考表中的 ICC2值。

    CASE2:参考表中的 ICC1值、其中 VCC1 = VCC2 = 5V。 在 VCC1 = VCC2 = 3.3V 时、参考表中的 ICC2值。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao