请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7760 尊敬的技术支持团队:
如何估算 ISO7760的电流消耗?
输入输出
案例1: 3.3V⇒5V(Vcc1:3.3V、Vcc2:5V)
CASE2:5V ⇒3.3V( Vcc1:5V、Vcc2:3.3V)
数据表显示 了电流消耗的 Vcc1=Vcc2=5V 或3.3V。
但是、它没有上述情况。
此致、
TTD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TTD、
隔离器 ISO7760内部有两个骰子、其中每个裸片将独立运行。 由于它们由独立电源供电、因此所有表中单独列出了 ICC1和 ICC2电流。 请参阅以下我的输入、
案例1:参考表中的 ICC1值、其中 VCC1 = VCC2 = 3.3V。 在 VCC1 = VCC2 = 5V 时、参考表中的 ICC2值。
CASE2:参考表中的 ICC1值、其中 VCC1 = VCC2 = 5V。 在 VCC1 = VCC2 = 3.3V 时、参考表中的 ICC2值。
如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao