This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:使用 ISOW7841和 ISO7841通过 SPI 控制2个 ADS129*

Guru**** 2381240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/846094/isow7841-using-isow7841-and-iso7841-to-control-2-ads129-using-spi

器件型号:ISOW7841

您好!

目前,在以菊花链模式使用2个并联隔离器部件并尝试控制2个 ADS129*部件时,我们面临着一个问题。

我们发现一些问题如下:

1、当我们为电路板加电时、我们向 ISOW 部件的 VCC1提供3V3、并可以在 VCC2上读取3V3。 一旦我们尝试将数据写入 ISO 和 ISOW 器件、VCC2上的电压就会降至2V、并且永远不会恢复、直到我们对电路板进行粉末循环

2、当我们尝试跨任一 ISO 器件(ISO 和 ISOW)写入命令时、我们不会读取隔离器器件输出端的任何数据。 我们仅在移除零件并手动用电线弥合间隙时才会获得数据

3、我不知道这是否与隔离论坛有关,但我们的 ADS129*不工作,因为我们在移除隔离器时没有在 DRDY 引脚上进行任何活动。

非常感谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您与我们联系。 我记得我们过去讨论过一个相关主题、我在下面复制了您之前发布的其他相关 E2E 帖子。 我相信您曾提到原理图有问题、您将会努力解决此问题、您是否能够修复原理图并使隔离器正常通信?

    VISO 电压可能会受到干扰、原因如下:

    1. 去耦电容器是不合适的。 根据我们过去的讨论、我认为电容器放置正确。
    2. 输出过载的情况。 该器件在3.3V-3.3V 配置下支持75mA 的输出电流。 任何超过此值的电流都会使 VISO 面临风险。
    3. 输入电流限值非常低。 对于3.3V-3.3V 配置、典型效率将约为47%、但取决于许多因素的最坏情况下的效率可能会低得多。 考虑到这些因素,输入电源电流限制必须大于200mA,如果更高,则更好。 该器件确实会消耗高达600mA 的短时瞬态电流、如果将输入去耦电容器正确放置、则该器件应能够在输入电源电流限制大于200mA 的情况下正常工作。

    如果您的申请违反上述任何一项、请务必告知我们。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢您的回复、请回答您的问题:

    1. 去耦电容器是不合适的。 根据我们过去的讨论、我认为电容器放置正确。
      1. 每个 VCC 输入/输出的开头都有一个10uF 和0.1uF 的电容、放置在非常靠近端口的位置、因此我认为这不是问题、除非我们需要更高的总电容(我想我记得读数可能需要100uF?)
    2. 输出过载的情况。 该器件在3.3V-3.3V 配置下支持75mA 的输出电流。 任何超过此值的电流都会使 VISO 面临风险。
      1. 我认为我们不会在这附近找到任何地方、因此这不会是问题
    3. 输入电流限值非常低。 对于3.3V-3.3V 配置、典型效率将约为47%、但取决于许多因素的最坏情况下的效率可能会低得多。 考虑到这些因素,输入电源电流限制必须大于200mA,如果更高,则更好。 该器件确实会消耗高达600mA 的短时瞬态电流、如果将输入去耦电容器正确放置、则该器件应能够在输入电源电流限制大于200mA 的情况下正常工作。
      1. 我认为我们有足够的电流进入器件、因此这不会成为问题。

      您是否有其他建议说明它为什么不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    Koteshwar 会做出响应、下面是一些常见的调试 E2E 帖子、您可以参考有关/DRDY 引脚上 ADS129x SILENCE 的帖子。 PADC 团队告诉我这类似于启动问题:






    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢阅读材料! 如果我对我们的设置有疑问、最好在这个主题上询问、还是应该启动一个新主题? (我不知道我们的问题之间是否存在联系,因此为什么我加入了 ADS129*)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们设法解决了这个问题、结果我们的/reset 被拉低、因此设备根本无法通信。

    感谢你们的所有帮助!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    不用客气! 我们很高兴为您的项目提供了帮助、并祝愿您取得成功。


    感谢您发布到 E2E、
    Manuel Chavez