您好!
目前,在以菊花链模式使用2个并联隔离器部件并尝试控制2个 ADS129*部件时,我们面临着一个问题。
我们发现一些问题如下:
1、当我们为电路板加电时、我们向 ISOW 部件的 VCC1提供3V3、并可以在 VCC2上读取3V3。 一旦我们尝试将数据写入 ISO 和 ISOW 器件、VCC2上的电压就会降至2V、并且永远不会恢复、直到我们对电路板进行粉末循环
2、当我们尝试跨任一 ISO 器件(ISO 和 ISOW)写入命令时、我们不会读取隔离器器件输出端的任何数据。 我们仅在移除零件并手动用电线弥合间隙时才会获得数据
3、我不知道这是否与隔离论坛有关,但我们的 ADS129*不工作,因为我们在移除隔离器时没有在 DRDY 引脚上进行任何活动。
非常感谢、
James