This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:ISOW7840DWE -关于 VISO 引脚

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, ISOW7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1174945/isow7840-isow7840dwe---about-viso-pin

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件: ISOW7721

大家好、

 

我有两个问题。

 

----

[第1季度]

我们的客户希望使用的 ISOW7840DWE 超过3个。

然后、能否连接每个 VISO (设置电压为3.3V)引脚?

(图像如下所示。)

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

 

----

 

[第2季度]

当 VISO 引脚输出3.3V 电压时、是否可以从外部向 VISO (设置电压为3.3V)施加大约3.3V (3.2V 至3.4V)的电压?

(图像如下所示。)

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

 

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    感谢您的联系、请在下面找到我的意见。

    通常、电源输出不能直接连接在一起。 为此、电源需要具有称为"负载共享"的特定功能。 ISOW7840没有此功能、因此无法将输出直接连接在一起。

    ISOW7721、特别是仅此器件型号、支持负载共享。 您可以按照有关 LF/CC 引脚连接的第9.3.4节中的数据表建议、将 ISOW7721的多个输出连接在一起。

    2.否、外部电压不应连接到 VISO 引脚。  

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、您好!

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、您好!

     

    我还有其他问题。

     

    [第3季度]

    即使没有负载、VISO 引脚是否需要输出电容器(10uF 和0.1uF)?

    我们的客户希望移除输出电容器。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    是的、需要使用输出去耦电容器来过滤开关电源电压并提供经稳压的直流输出电压。 如果没有这些电容器、输出电压将无法保持、我们不希望器件符合任何数据表规格。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao