您好!
我客户的一位工程师提出以下两个问题:
- 如果我们将引脚20悬空- ISOW7741是否会损坏?
- 我们 从外部 LDO 向引脚20提供3.3V 电压-引脚12 (5V)和引脚20 (3.3V)之间是否存在电源定序限制?
我已经询问了有关他们为什么要尝试这样做的更多信息、但我猜他们希望隔离侧具有5V 电压、但也可能具有3.3V 信号。 因此、通过将这些隔离并使用5.0V 至3.3V 稳压器、它们可以获得具有简单 LDO 的两个电压轨、而不是3.3V 至5.0V 的升压转换器。
谢谢、
John