This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:VISO_IN 的外部电源?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1172537/isow7741-external-supply-for-viso_in

器件型号:ISOW7741

您好!

我客户的一位工程师提出以下两个问题:

  1. 如果我们将引脚20悬空- ISOW7741是否会损坏?
  2. 我们 从外部 LDO 向引脚20提供3.3V 电压-引脚12 (5V)和引脚20 (3.3V)之间是否存在电源定序限制?

我已经询问了有关他们为什么要尝试这样做的更多信息、但我猜他们希望隔离侧具有5V 电压、但也可能具有3.3V 信号。 因此、通过将这些隔离并使用5.0V 至3.3V 稳压器、它们可以获得具有简单 LDO 的两个电压轨、而不是3.3V 至5.0V 的升压转换器。  

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的联系。

    [引用 userid="54618" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1172537/isow7741-external-supply-for-viso_in ]我已经询问了有关他们为何尝试这样做的更多信息、但我猜他们希望隔离侧具有5V 电压、但也可能具有3.3V 信号。 因此、通过将这些电压分开并使用5.0V 至3.3V 稳压器、它们可以获得具有简单 LDO 的两个电压轨、而不是3.3V 至5.0V 的升压转换器。

    是的、这可能是这样的情况、ISOW7741允许在 VISOOUT 为5V 且 VISOIN 为3.3V 的情况下使用此类器件。 ISOW7741中的图10-1包含针对此用例绘制的可选 LDO。

    [引用 userid="54618" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1172537/isow7741-external-supply-for-viso_in "]如果我们将引脚20保持悬空- ISOW7741是否会损坏?

    答案可能是肯定的。 由于器件的数字隔离器部分为直流/直流转换器承载反馈通道、因此需要在 VDD 通电时始终为其通电、以便调节输出 VISOOUT、且不超过器件额定值。

    [引用 userid="54618" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1172537/isow7741-external-supply-for-viso_in ]我们 从外部 LDO 向引脚20提供3.3V 电压-引脚12 (5V)和引脚20 (3.3V)之间是否存在电源定序限制?

    未定义特定的电源排序、但在 VISOOUT 达到其最终电压(即反馈通道受电)并控制占空比之前、需要为 VISOIN 提供有效电压。 如果为 VISOIN 供电的外部 LDO 由 VISOOUT 供电、则无需任何额外的定序。 VISOIN 将在 VISOOUT 达到其最终电压(5V)之前(1.71V)加电。 因此、这不是问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Koteshwar 详细而快速的回答!