请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISOS141-SEP 我们正在研究使用 ISOS141-SEP 在+3.3V 和-3.45V 信号之间进行隔离(VCC1 = 3.3V GND1 = 0且 VCC1 = 0V GND1 =-3.45) 、这是该部件能够处理的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在研究使用 ISOS141-SEP 在+3.3V 和-3.45V 信号之间进行隔离(VCC1 = 3.3V GND1 = 0且 VCC1 = 0V GND1 =-3.45) 、这是该部件能够处理的吗?