This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOS141-SEP:隔离负电压和正电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOS141-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1171622/isos141-sep-isolate-negative-and-positive-voltages

器件型号:ISOS141-SEP

我们正在研究使用 ISOS141-SEP 在+3.3V 和-3.45V 信号之间进行隔离(VCC1 = 3.3V GND1 = 0且 VCC1 = 0V GND1 =-3.45) 、这是该部件能够处理的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的问题、欢迎使用 E2E。 是的、这是 ISOS141-SEP 可以处理的内容。  

    最棒的

    Andrew