降级:
我们使用 ISOUSB211作为 USB 隔离继电器。 如果未插入 USB 闪存驱动器、输出 D+ D- 可以恢复 MCU 信号 DM DP。
插入 USB 闪存盘后、输出失败。 DP (DD+) D+(UD+)变为 高电平;DM (D-) D-(UD-)变为低电平。
DP DM D+ D-的波形作为附件、
请提供一些建议、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您联系我们并分享波形以及原理图。
我看到客户正在使用两侧的内部 LDO 来生成1.8V 输出。 这会消耗相当多的功率、尤其是在连接 HS 器件时发生的 HS 模式下。 为了进行调试、您是否可以让客户通过外部连接电源(尤其是1.8V 引脚)来重复测试并避免使用内部 LDO?
这意味着将1.8V 外部电源连接到 V1P8V1和 VCC1引脚以及 V1P8V2和 VCC2引脚。 请务必申请此测试、并告知我们客户意见、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
尊敬的 Koteshwar:
测试结果为吹气
您好!
感谢您提供最新报告。

请务必考虑上述建议、并告知我们这是否能解决您所面临的问题、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao