This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:插入 USB 磁盘时输出失败。

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1164444/isousb211-the-output-fails-when-the-usb-disk-is-inserted

器件型号:ISOUSB211

降级:

  我们使用 ISOUSB211作为 USB 隔离继电器。  如果未插入 USB 闪存驱动器、输出 D+ D- 可以恢复 MCU 信号 DM DP。

  插入 USB 闪存盘后、输出失败。 DP (DD+) D+(UD+)变为 高电平;DM (D-) D-(UD-)变为低电平。

   DP DM D+ D-的波形作为附件、  

  请提供一些建议、谢谢!

   e2e.ti.com/.../test-report.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们并分享波形以及原理图。

    我看到客户正在使用两侧的内部 LDO 来生成1.8V 输出。 这会消耗相当多的功率、尤其是在连接 HS 器件时发生的 HS 模式下。 为了进行调试、您是否可以让客户通过外部连接电源(尤其是1.8V 引脚)来重复测试并避免使用内部 LDO?

    这意味着将1.8V 外部电源连接到 V1P8V1和 VCC1引脚以及 V1P8V2和 VCC2引脚。 请务必申请此测试、并告知我们客户意见、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

      测试结果为吹气

    e2e.ti.com/.../USB-TEST-RECORD-2022.10.25.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供最新报告。

    1. 根据您的原理图、我假设 USB 闪存驱动器连接到连接器 J14。 USB 标准要求在连接到外设(如 USB 闪存驱动器)的 USB 端口的 VBUS 引脚上放置一个120µF μ F 电容器、以支持来自外设的浪涌电流。 我看不到您的原理图中有这种情况、您可以添加此电容器吗? 请参阅数据表的第10.1.1节和图10-1。 我将复制下图供您参考。
    2. 我不确定您尝试连接的 USB 闪存驱动器的电流要求、除了向 ISOUSB211提供电流外、请确保5V 电源轨"USB_5V"支持该电流。
    3. VBUS2侧所有电源引脚上的去耦电容器看起来良好、并遵循数据表建议。 生成 VDD_3V3的电源可能需要在电源引脚上使用更高的去耦电容器、请确保相应地在该电源轨上放置足够的去耦电容器。

    请务必考虑上述建议、并告知我们这是否能解决您所面临的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查以查看我在上一帖子中提出的建议是否有助于解决问题。 如果问题仍然存在、请务必分享有关该问题的更多详细信息。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao