Other Parts Discussed in Thread: ISO1042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042-Q1 主题中讨论的其他器件:ISO1042
您好!
目前、我正在使用 ISO1042隔离式 CAN 驱动器。 是否有人可以支持或共享详细信息以选择共模扼流圈?
如何选择电感值?
需要考虑其他哪些因素?
您能否分享与此相关的任何应用手册。
此致、
Sivaram Thota