This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:CAN 总线的共模扼流圈选择

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1166945/iso1042-q1-common-mode-choke-selection-for-can-bus

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042

您好!

目前、我正在使用 ISO1042隔离式 CAN 驱动器。 是否有人可以支持或共享详细信息以选择共模扼流圈?

如何选择电感值?

需要考虑其他哪些因素?

您能否分享与此相关的任何应用手册。

此致、

Sivaram Thota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivaram、

    感谢您的联系。

    您选择的共模扼流圈的电感将取决于 需要滤除的共模噪声的频率。  µH CAN、我建议使用电感约为100 μ H 的共模扼流圈。 具有这些电感值的共模扼流圈通常用于 CAN、并将滤除 CAN 总线上通常观察到的噪声频率 对于具有这些特性的特定组件建议、我建议使用 ACT45B-101-2P-TL003。

    此致、

    Kenneth