请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042-Q1 主题中讨论的其他器件:ISO1042
您好!
目前、我正在使用 ISO1042隔离式 CAN 驱动器。 是否有人可以支持或共享详细信息以选择共模扼流圈?
如何选择电感值?
需要考虑其他哪些因素?
您能否分享与此相关的任何应用手册。
此致、
Sivaram Thota
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
目前、我正在使用 ISO1042隔离式 CAN 驱动器。 是否有人可以支持或共享详细信息以选择共模扼流圈?
如何选择电感值?
需要考虑其他哪些因素?
您能否分享与此相关的任何应用手册。
此致、
Sivaram Thota
您好、Sivaram、
感谢您的联系。
您选择的共模扼流圈的电感将取决于 需要滤除的共模噪声的频率。 µH CAN、我建议使用电感约为100 μ H 的共模扼流圈。 具有这些电感值的共模扼流圈通常用于 CAN、并将滤除 CAN 总线上通常观察到的噪声频率 对于具有这些特性的特定组件建议、我建议使用 ACT45B-101-2P-TL003。
此致、
Kenneth