This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7742:ISO7742W 能否支持自身以外的功率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742, ISO7742, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1166233/isow7742-can-iso7742w-support-power-other-than-itself

器件型号:ISOW7742
主题中讨论的其他器件: ISO7742ISOW7741

大家好、

我想替换 ADUM5000、因此我想使用集成电源的 ISO"W"7742

 ISOW7742集成电源是否设计 为为为自身以外的其他器件供电?
我希望使用一个或两个 ISOW7742代替 ISO7742、因此我不必使用 ADUM5000等隔离式电源模块。

如果是、 您是否能帮助计算出我需要为所有器件供电的 ISOW7742?

规格如下所示

3.3V 至3.3V

RS232 (1Mbps)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    感谢您的联系。

    ISOW7742中的直流/直流转换器在其输出引脚 VISOOUT 处支持高达110mA 的输出负载电流。 任何高达110mA 的负载均可连接 VISOOUT、器件工作正常。 请注意、还需要为 VIO 和 VISOIN 供电、以便器件 ISOW7742正常工作。

    请参阅以下数据表中的应用图、其中显示了为数字隔离通道和 ADC 供电的 ISOW7741。


    此致、
    Koteshwar Rao