This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:额定功率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1166244/iso7742-power-rating

器件型号:ISO7742

大家好、

我估计功率耗散,  我的客户规格是3.3V 1Mbps,

我看到2侧的功耗 为100mW、

但是、

 根据该图、功率仅为9.9mW、比我们刚才看到的100mW 要小得多、

我是否可以知道我应该提到哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    感谢您的提问。 图9显示 了 ISO7742典型应用 在建议运行条件(例如、典型电源电压、室温和完整数据速率范围)下的电源电流。 如您所示、这可用于估算器件的典型功耗。  在估算 ISO7742的电源电流时、请参阅图9和10以了解典型功耗计算。  

    表7.5是指最坏情况测试条件(最大电源电压、最大温度和最大数据速率)下的器件功率耗散。  

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrew