This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:来自 OUTx 引脚的高电平和低电平输出电流

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1182789/iso1212-high-level-and-low-level-output-current-from-outx-pin

器件型号:ISO1212

尊敬的 TI 团队:

 建议运行条件

但是、 电气特性

我希望这两个问题应该是相同的。 是否有一个拼写错误、我应该如何理解这些差异。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reha、

    感谢您的联系。

    我看到、建议运行条件建议 VCCx = 5V±10%时的最大输出电流应为±4mA、2.5V±10%时的最大输出电流为±2mA。
    电气特性表还使用相同的测试条件(VCCx = 5V±10%时最大值为±4mA、2.5V±10%时最大值为±2mA)来定义 VOH 和 VOL 规格。 我没有看到它们不同、您能确认您所说的是拼写错误还是不同吗?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    差异是每个电流的电压。例如、 在建议的运行条件下、对于 VCC1 = 5V 的电压、给出了电流 IOH =-4mA。 但是、在 相同电流 IOH =-4mA 的电气特性中、电压为 VCC1 = 4.5V。  对于相同的电流、电压是否应该不同?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reha、  

    列出此规格差异是为了说明电源变化。  

    列出了建议的工作条件、因为它是一个典型值、而电气特性中的值考虑了最坏情况变化、以确保即使电源变化了+-10%、也能维持该规格。

    具体来说、对于 VOH 值、它是使用4mA 负载和可能的最低电源值(4.5V)进行测量的、因为 VOH 值将是最坏情况下的转角点。 这是因为、当电压略低时、它将影响输出驱动、即使在这种最坏的情况下、VCC1 - 0.4V 也会保持不变。  

    没有不一致之处、只是在一个区域、它是典型的、而在另一个区域中、它专门考虑了最坏情况、这样即使电源偏离标称值、设计也可以对规格充满信心。

    最棒的
    Michael