尊敬的 TI 团队:
建议运行条件

但是、 电气特性

我希望这两个问题应该是相同的。 是否有一个拼写错误、我应该如何理解这些差异。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
建议运行条件

但是、 电气特性

我希望这两个问题应该是相同的。 是否有一个拼写错误、我应该如何理解这些差异。
此致
您好 Reha、
感谢您的联系。
我看到、建议运行条件建议 VCCx = 5V±10%时的最大输出电流应为±4mA、2.5V±10%时的最大输出电流为±2mA。
电气特性表还使用相同的测试条件(VCCx = 5V±10%时最大值为±4mA、2.5V±10%时最大值为±2mA)来定义 VOH 和 VOL 规格。 我没有看到它们不同、您能确认您所说的是拼写错误还是不同吗?
此致、
Koteshwar Rao
您好 Reha、
列出此规格差异是为了说明电源变化。
列出了建议的工作条件、因为它是一个典型值、而电气特性中的值考虑了最坏情况变化、以确保即使电源变化了+-10%、也能维持该规格。
具体来说、对于 VOH 值、它是使用4mA 负载和可能的最低电源值(4.5V)进行测量的、因为 VOH 值将是最坏情况下的转角点。 这是因为、当电压略低时、它将影响输出驱动、即使在这种最坏的情况下、VCC1 - 0.4V 也会保持不变。
没有不一致之处、只是在一个区域、它是典型的、而在另一个区域中、它专门考虑了最坏情况、这样即使电源偏离标称值、设计也可以对规格充满信心。
最棒的
Michael