请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我们是否有 适用于 I2C 至8位 DIO 扩展器解决方案(8位 DIO:6位 x DI 和2位 x DO)的隔离解决方案?
这是客户请求
1、采用3KV 隔离
2. 8位 DIO 输入范围:0 ~ 30Vdc、DIO 输出电流:每通道最大500mA
导通状态电压:标称24 VDC、集电极开路至30 VDC
谢谢、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们是否有 适用于 I2C 至8位 DIO 扩展器解决方案(8位 DIO:6位 x DI 和2位 x DO)的隔离解决方案?
这是客户请求
1、采用3KV 隔离
2. 8位 DIO 输入范围:0 ~ 30Vdc、DIO 输出电流:每通道最大500mA
导通状态电压:标称24 VDC、集电极开路至30 VDC
谢谢、
SHH