This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C 8位 I2C 扩展器的隔离解决方案

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/593702/asking-for-the-isolation-solution-for-the-i2c-8bit-i2c-expander

大家好、
我们是否有 适用于 I2C 至8位 DIO 扩展器解决方案(8位 DIO:6位 x DI 和2位 x DO)的隔离解决方案?

这是客户请求
1、采用3KV 隔离
2. 8位 DIO 输入范围:0 ~ 30Vdc、DIO 输出电流:每通道最大500mA
导通状态电压:标称24 VDC、集电极开路至30 VDC


谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我们没有针对上述应用的单芯片解决方案。 但我们可以提出一个多芯片组合解决方案来满足这一要求。

    请给我发送一封电子邮件、我们可以对此进行讨论。

    此致

    Tejas Hommaradi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    感谢您对上述问题的答复。 请给我发送邮件、我们可以进行讨论。

    此致
    Tejas Hommaradi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题的讨论通过电子邮件继续进行。