Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1541 主题中讨论的其他器件: ISO1540
第8.4节建议端口1具有优先级、但未具体说明。 主器件是否可以位于端口2上、或者是否允许端口1加载 SDA2线路?
ISO1541是设计用于在 I2C 主设备和隔离式总线之间、还是可以放置在 I2C 总线和隔离式 I2C 从设备之间? 我提出这一要求是因为端口2可以处理比端口1 (40pF)更多的寄生电容(400pF)、因此端口1上的总线是不合理的。
谢谢、