This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:主设备是否可以在端口2上?

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/598065/iso1541-can-the-master-be-on-port-2

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件: ISO1540

第8.4节建议端口1具有优先级、但未具体说明。  主器件是否可以位于端口2上、或者是否允许端口1加载 SDA2线路?  

ISO1541是设计用于在 I2C 主设备和隔离式总线之间、还是可以放置在 I2C 总线和隔离式 I2C 从设备之间?  我提出这一要求是因为端口2可以处理比端口1 (40pF)更多的寄生电容(400pF)、因此端口1上的总线是不合理的。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1541具有单向时钟线、这意味着主器件(驱动时钟)必须连接到端口1、并且连接到端口2的任何从器件都不能使用时钟扩展。

    理论上、只要不超过最大负载、就有可能在端口1上有其它从器件(与主器件一起)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens Ladisch、

    感谢您回答问题。

    John、

    我同意 Clemens Ladisch 的说法、主设备必须连接到端口1、从设备连接到端口2、以确保时钟方向。 端口1侧的负载应小于40pF、端口2上的负载应低于400pF

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 现在、我在第5页上看到图像显示了单向时钟信号。 如果我切换到 ISO1540、能否在端口2上安装主设备? 或者还有其他限制吗?

    如果不是、建议使用什么方法将 I2C 总线(C > 40pF)连接到隔离式从器件(C < 40pF)? 我想、如果我使用 ISO1541、在我的从设备连接到端口2时、我需要一个上行 I2C 总线分离器(小于40pF)来驱动端口1。 这是更多的器件和 PCB 面积、因此在这一点上、我似乎更好地切换到不同的隔离器。

    请注意、我最初启动此线程是因为我的 I2C 总线已加载且无法正常工作。 我发现 ISO1541不是问题;从器件侧的另一个器件(当前为端口1)将 SDA1拉低、从而将 SDA2拉低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在1540上、两条线路都是完全双向的、因此隔离器不关心哪一侧包含主器件或从器件。