This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220A:未上电时 OUTx 上电状态

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/594177/iso7220a-outx-power-up-state-with-vcci-unpowered

器件型号:ISO7220A

当 VCCO 正常供电(例如3.3V)且 VCCI 未通电时、是否知道初始 OUTx 状态?

我有一个应用、当 VCCO 域处于活动状态时、VCCI 域可能不受电。 我想知道、当 VCCI 域未通电时、OUTx 输出是否以确定的已知状态开始。 在这种情况下、VCCI 和 INX 将处于 GNDI 电平。

参考数据表第23页8.2节中的功能方框图、初始状态似乎取决于低频通道中的 NOR 锁存器的加电状态、并且在仅应用 VCCI 时不一定以定义的状态启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    当输入侧未通电且输出侧通电时、输出状态将变为默认状态(高电平)。
    如果两侧都通电并且 INx 悬空或开路(OUTx 将为高电平)、这也是有效的。
    有关这方面的更多信息、请参阅 ISO7220A 数据表第8.4节(器件功能模式)下的表2。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您让我看第8.4节的表2、我忽略了它、这清楚地回答了我的问题。