请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7220A 当 VCCO 正常供电(例如3.3V)且 VCCI 未通电时、是否知道初始 OUTx 状态?
我有一个应用、当 VCCO 域处于活动状态时、VCCI 域可能不受电。 我想知道、当 VCCI 域未通电时、OUTx 输出是否以确定的已知状态开始。 在这种情况下、VCCI 和 INX 将处于 GNDI 电平。
参考数据表第23页8.2节中的功能方框图、初始状态似乎取决于低频通道中的 NOR 锁存器的加电状态、并且在仅应用 VCCI 时不一定以定义的状态启动。