This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841 Viso 输出下拉至1V

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/602074/isow7841-isow7841-viso-output-is-pulled-down-to-1v

器件型号:ISOW7841

1.我测试 ADUM6400在电路上可以正常使用。当我测试 ISOW7841使用相同电路时、Viso 可能会拉低至1V、测量电流为80mA、不能超过130mA、但在断开负载连接时可以使用、请提供一些建议、谢谢

VBUS 输入为5V/1A、Viso 为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当施加5V 输入时、ISOW7841应能够提供3.3V 输出和高达130mA 的负载电流。
    请您澄清几点吗?
    1) 1)输出电压测量在哪里完成? 是否直接在器件的 VISO 引脚上完成? (引脚16)
    2) 2)负载原理图中显示的40欧姆电阻? VCC_FPGA_3V3是否短接至 AGND 以实现80mA 负载条件?

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anand reghunathan

    输出电压直接位于器件的 VISO 引脚上
    2.40 Ω 是无负载磁珠,80mA 是 FPGA(负载)直接连接到3.3V 电源测量电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以与我共享您的电子邮件 ID? 通过电子邮件讨论这一点会更有效率。
    谢谢。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand reghunathan

    感谢您的支持、我的电子邮件是 hongyu.zou@dpvr.cn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在通过电子邮件处理此查询。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们直到现在才对这个问题重新表示感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4206199:

    此问题看起来已解决。
    您能否确认此问题是否已在您的结尾得到解决?

    此致、
    Anand Reghunathan